This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:A 版本

Guru**** 2642185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A, TPS546D24, TPS546B24A, TPS546A24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899421/tps546d24a-a-version

器件型号:TPS546D24A
主题中讨论的其他器件: TPS546D24TPS546B24ATPS546A24A

大家好、

TPS546D24和 TPS546D24A 之间有何区别?  完全相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

     


    不可以、TPS546D24和 TPS546D24A 不完全相同。  它们引脚对引脚兼容、使用相同的电源路径组件和相同的控制环路架构。  它们还共享大多数相同的 PMBus 命令、并对所有常用命令使用相同的数据格式和结构、但有一些微小的差异。  TPS546D24A 是较新的器件、应选择用于新设计。

    什么是 TPS546D24A?

    TPS546D24A 是 TPS546D24的改进和更新版本。

    还有什么保持不变?

    TPS546D24A 与 TPS546D24引脚对引脚和布局兼容

                    TPS546D24A 上的所有引脚功能保持与 TPS546D24上的功能相同

                    TPS546D24A 上的所有引脚接口保持与 TPS546D24上的相同

                    TPS546D24A 上的所有引脚可编程功能使用与 TPS546D24相同的引脚进行编程

                    TPS546D24A 上的所有无电阻编程选项(短/浮点)对与 TPS546D24相同的 PMBus 值进行编程

    TPS546D24A 与 TPS546D24 PMBus 兼容

                    TPS546D24A 支持 TPS546D24支持的所有 PMBus 命令

    需要改变什么?

                    从4引脚编程引脚(MSEL1、MSEL2、VSEL 和 ADRSEL)到 BP1V5或 AGND 的非零电阻将需要使用根据 TPS546D24A 编程表更新的值。 无非零值保持不变。

                    需要更新 PMBus 上 IC_DEVICE_ID 和 IC_DEVICE_REV 的回读验证、以包含 TPS546D24A 的正确回读值

    器件

    IC_DEVICE_ID

    IC_DEVICE_REV

    TPS546D24

    54 49 54 6D 24 00

    20 00

    TPS546D24A

    54 49 54 6D 24 41

    40 00

    TPS546B24A

    54 49 54 6B 24 41

    40 00

    TPS546A24A

    54 49 54 6A 24 41

    40 00

    除了以下例外情况、TPS546D24上提供的每个引脚可编程选项都作为 TPS546D24A 上的引脚可编程选项提供、但 TPS546D24上提供的某些单电阻器选项要求 TPS546D24A 上的电阻器接地、BP1V5接地电阻器。

    PMBus 地址32d–47d、相移为0度、同步配置自动检测不可用于 TPS546D24A 上的引脚编程。

    更改和改进列表

    1. 引脚搭接改进。

      1. 引脚搭接功能、额定温度范围(-40至125C)和产品寿命。

      2. 需要更改 BOM (请参阅上文)

      3. 重映射引脚检测

      4. 所有 PMBus 功能均通过同一引脚(MSEL1、MSEL2、VSEL 和 ADRSEL)进行编程

      5. TPS546D24的所有 PMBus 选项都映射到 TPS546D24A

        1. 除外:具有 PMBus 地址32d–47d 的同步自动检测

        2. 某些 TPS546D24单电阻器选项在 TPS546D24A 中需要2个电阻器。

    2. VOUT_OV_WARN/VOUT_UV_WARN 上的 PGOOD 发布

      1. 在输出电压 OV 或 UV 警告之后正确释放 PGOOD (允许升高到高电平)、该警告在不发出 CLEAR_FAULTS 命令的情况下不会触发 OV 或 UV 故障。

    3. 提高了稳健性。

      1. 改进了 PMBus 命令不正确的保护。

      2. 防止由于 BCX_CLK 接地短路导致电源轨关断

    4. 改进了低温、高频运行。

    5. 消除了 PMBus 状态不报告快速连续的第二次警告或第二次故障的可能性。

    6. EN/UVLO 泄漏电流经过改进,可防止 EN/UVLO 引脚悬空时发生“漂移”。

    7. 将 PMBus 命令启用将 RESET_B 的内部上拉电阻器添加到 VDD5、以消除对外部上拉电阻器的需求。

    8. 如果 VOUT 大于 VOUT_COMMAND、则在 TON_RISE 结束时启动开关、以使超过100%的预偏置输出放电。

    9. 当输出被禁用时 SYNC_CONFIG 更改为 SYNC_OUT 时、保持自由运行振荡器频率。

    10. 块设置 PMBus 从器件地址命令编程到地址:0x8、0x37、0x0C、0x61

    11. 消除重复存储/恢复周期上的 VOUT OV/UV 警告限制“步行”

    12. 在使用 READ_ALL 之前、无需读取单个遥测值

    13. 在 operaiton 命令中添加了“忽略裕度故障”支持

    14. 添加了 MFR_ID 命令支持

      1. 存储在 NVM 中的3字节用户编程 ID 值。

    15. 添加 READ_VIN 和启用 READ_ALL、遥测_CONFIG 的 READ_VIN 字节

      1. 添加 PVIN 遥测。

    16. 添加了 STATUS_PHASE 命令支持

      1. 确定堆叠器件中的哪个从器件报告过流或过热警告或故障情况。

    17. 添加了 VIN_OV_FAULT_LIMIT 和 VIN_UV_WARN_LIMIT 命令支持

      1. 警告低 PVIN、并在高 PVIN 时停止开关

    18. 允许 READ_VOUT 报告堆栈中从器件的 VOSNS

      1. 使多相堆栈中从器件的 VOSNS 遥测可通过 READ_VOUT 功能用于遥测。

    19. 当 OT_WARN_LIMIT > OT_FAULT_LIMIT 时强制执行20C OT_FAULT 迟滞