This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650250:是否存在任何已知输入漏洞?

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650250, AM3352, TPS65217
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899320/tps650250-any-known-input-vulnerabilities

器件型号:TPS650250
主题中讨论的其他器件: TPS65217

尊敬的 TI:我们使用 TPS650250RHBT 为 基于 AM3352的设计供电、这与 BeagleBone 非常相似。 我们在现场遇到大约10%的故障率、 其中 TPS650250失效/无法启动/调节-其开关输出保持在0.8V 左右- LDO 输出使1V8正常。   TPS650250RHBT 由 LM22670MR-5.0电路提供5V 电压。  是否存在任何已知问题、例如低于0V 的输入尖峰或可能损坏稳压器的其他瞬态影响? 为什么一个或多个开关输出受到影响? (通常、3个开关输出中只有一个被损坏、在我们的例子中、它是为3V3配置的输出)。  您能建议调查什么吗? 我期待你的答复。 谢谢你。 佛朗哥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗朗哥

    您使用的是哪种 BeagleBone? BeagleBone Black (BEAGLEBK)使用 TPS65217 PMIC。

    我不知道使用 TPS650250的 BeagleBone、但我知道还有其他使用 TPS650250为 AM335x 供电的参考设计。

    无论是哪种方式、如果您遇到问题、请提供以下信息:

    • 原理图(可搜索的 PDF、而非 JPG 图像)
    • 示波器捕获显示出现问题

    我们无法仅根据问题描述来调试问题。