This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211:关于 HB 引脚和 HS 引脚之间的电容器

Guru**** 2763545 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27211, UCC27282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897076/ucc27211-about-capacitor-between-hb-pin-and-hs-pin

器件型号:UCC27211
主题中讨论的其他器件: UCC27282

您好!

我正在考虑使用 UCC27211器件的电路。
我询问 HB 和 HS 引脚之间连接的电容器的电容。
数据表指出、对于该电容、应使用0.022uF 至0.1uF 的电容。
但是、由于我要长时间驱动高侧开关打开、因此我要使用4.7uF 的电容。
可以使用4.7uF 吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaji、您好!

    可以使用比数据表典型值范围中列出的大的 HB-HS 电容。 不过、使用大引导电容值时有一些重要的注意事项。 最初、当转换器开始第1个周期时、为启动电容器充电需要更长时间;当 HB 电容器开始充电时、充电由 VDD 电容器提供、因此需要调整 VDD 电容器的大小以最大限度地减小压降。 我们通常建议 VDD 电容为引导电容的10倍。

    在此应用中、开关频率始终较低、这需要较长的 HO 导通时间?

    我建议使用 UCC27282数据表第8.2.2节中的设计过程来计算所需的引导电容。 可在此处找到数据表:

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc27282.pdf

    该过程基于 VDD 和开关频率、并考虑了 HO 驱动器的静态电流。 对于 UCC27211、使用0.1mA 的 IHB 计算引导电容。

    如果可以使用较低的 HB 电容、我们建议在启动时加快 HB 电容的充电速度。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    我想 再问一个问题。

    我知道 UCC27211的器件可以使用4.7uF。
    这种理解是否正确?

    有人指出、VDD 电容的压降在启动时会变得很大、但没有指出自举二极管的浪涌电流在启动时会变得很大的问题。
    电容器越大、流入器件内置自举二极管的电流就越大。
    如何处理二极管?
    二极管的电流容量是否有余量?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaji、您好!

    UCC27211的引导电容器可能比典型建议的范围更大。

    自举二极管能够提供高峰值电流、此大电流应仅在初始周期发生、此时从0V 为自举电容器充电。

    我建议您根据我之前的帖子查看启动电容器值、看看您是否需要这个大电容值。

    我假设您的应用将以低频(<40kHz)运行、您能否确认您的工作频率?

    我们不建议、也不建议您需要具有更高开关频率的大启动电容、例如功率转换器。

    如果您愿意、我可以提供所需的电容、前提是您可以提供以下条件:VDD 电压、MOSFET 器件型号(并联器件数量#)、开关频率和 HO 预期最大占空比。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以激活此主题以获取其他问题吗?

    我从您那里得到了以下答案。
    我们不建议、也不建议您需要具有更高开关频率的大启动电容、例如功率转换器。

    请详细说明不推荐您阅读上述内容的原因。
    是因为大电容具有大 ESR 吗?
    在这种情况下、能否通过并联一个具有低 ESR 的附加小电容来解决该问题?

    我已经发运了产品、因此我想继续介绍电流电路常数。 引导电容4.7uF、工作频率10kHz。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:UCC27211

    您好!

    我之前在这个主题中得到了以下答案。
    “如果您的开关频率像电源转换器一样高,并且需要较大的启动电容,我不建议这样做。”

    请详细说明不建议使用上述内容的原因。
    不建议使用大电容、因为 ESR 会变大?
    如果是、可以通过添加一个额外的并联低 ESR 的小型电容器来解决这一问题吗?

    我已经发运了产品、因此我想继续介绍电流电路常数。
    电流常数:引导电容4.7uF、工作频率10kHz。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaji、您好!

    当您的应用开关频率为10kHz 时、可以使用更大的启动电容。

    我前面提到过、如果您具有更高的开关频率、例如在功率转换器中、具有大引导电容、则引导电容器在初始周期上充电需要更多的时间。 此外、对于更高的开关频率、您不需要更大的引导电容、因为 HO 导通时间不会持续很长。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、