This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:能否驱动单个 LED?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899576/lm3409-can-i-drive-a-single-led

器件型号:LM3409

您好!

我想使用 LM3409来驱动单个 LED、正向电压低至1.5V、但输入电压为24V 时高达6.2V。  输出 LED 电流范围为250mA 至4A。  是否可以通过在 ROFF、Coff 网络使用固定电压而不是 Vo 来使用固定关断时间?

谢谢、

David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、您可以驱动该负载、只需确保未达到最短导通时间即可。  这意味着开关频率不能处于高端  211 ns 的吨是最大 Tonmin。  (Vout/Vin)*1/FSW 需要保持高于此值,此时 Vout 为最低电压。

    关断时间可由外部电压生成、但用于保持电流纹波恒定的关断时间补偿将无法正常工作。  为了尽可能减少这种情况、需要最大限度地减小电流纹波(电感值更高)、因为 LM3409会调节峰值电流、电流纹波将随输出电压的变化而变化。

    如果您的输入电压固定为24伏、您甚至可以将其用于电流消耗。

    另一个选项是  数据表第17页的图27、该图用于分流 FET 调光。  这也适用于低输出电压和低输出电压和高输出电容的启动问题。

    由于您的输出电压范围非常低、因此无论关断时间补偿是基于对 RC 充电至1.243V、它都不会如此精确。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    感谢您的快速响应。

    此致、

    David