您好!
我想使用 LM3409来驱动单个 LED、正向电压低至1.5V、但输入电压为24V 时高达6.2V。 输出 LED 电流范围为250mA 至4A。 是否可以通过在 ROFF、Coff 网络使用固定电压而不是 Vo 来使用固定关断时间?
谢谢、
David
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 David:
是的、您可以驱动该负载、只需确保未达到最短导通时间即可。 这意味着开关频率不能处于高端 211 ns 的吨是最大 Tonmin。 (Vout/Vin)*1/FSW 需要保持高于此值,此时 Vout 为最低电压。
关断时间可由外部电压生成、但用于保持电流纹波恒定的关断时间补偿将无法正常工作。 为了尽可能减少这种情况、需要最大限度地减小电流纹波(电感值更高)、因为 LM3409会调节峰值电流、电流纹波将随输出电压的变化而变化。
如果您的输入电压固定为24伏、您甚至可以将其用于电流消耗。
另一个选项是 数据表第17页的图27、该图用于分流 FET 调光。 这也适用于低输出电压和低输出电压和高输出电容的启动问题。
由于您的输出电压范围非常低、因此无论关断时间补偿是基于对 RC 充电至1.243V、它都不会如此精确。
此致、