请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2511EVM-141 主题中讨论的其他器件:TPS54240、 TPS2511
我在设计中使用了 TPS2511EVM-141组件和布局、并连接了 BLE 器件、由于开关稳压器 TPS54240产生的 EMI、电路无法通过无线电发射测试。
EVM 板上有一个反激式二极管 D3。 在其他设计中、我看到了一个与该二极管并联的缓冲电路、以最大程度地减少可能出现的任何振铃。
我想知道、对于与 D3并联的电容器和电阻器的值是否有任何建议、以便与 EVM 板上的组件和中相应的值一起使用、从而有效地减少的输出振铃 TPS54240并最大限度降低 EMI。
请参阅随附的数据表、PG 4的原理图。
感谢 youe2e.ti.com/.../TPS2511EVM_2D00_141.userGuide.pdf