This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2511EVM-141:用于降低 EMI 的缓冲器电路

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54240, TPS2511EVM-141, TPS2511
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899334/tps2511evm-141-snubber-circuit-to-reduce-emi

器件型号:TPS2511EVM-141
主题中讨论的其他器件:TPS54240TPS2511

我在设计中使用了 TPS2511EVM-141组件和布局、并连接了 BLE 器件、由于开关稳压器 TPS54240产生的 EMI、电路无法通过无线电发射测试。  

EVM 板上有一个反激式二极管 D3。 在其他设计中、我看到了一个与该二极管并联的缓冲电路、以最大程度地减少可能出现的任何振铃。

我想知道、对于与 D3并联的电容器和电阻器的值是否有任何建议、以便与 EVM 板上的组件和中相应的值一起使用、从而有效地减少的输出振铃 TPS54240并最大限度降低 EMI。

 请参阅随附的数据表、PG 4的原理图。

感谢 youe2e.ti.com/.../TPS2511EVM_2D00_141.userGuide.pdf

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EVM 上的 D3是肖特基二极管、在该系统上、它用于防止 在电缆中的电感效应导致突然断开连接时、流入 TPS2511的大接地电流。

    我不建议使用缓冲器电路来帮助降低 EMI、因为 TPS2511只是一个负载开关、并不是为了降低上游器件的 EMI。 我建议联系 TPS54240团队、了解他们是否对滤波器有任何建议、或如何使 TPS54240的输出更稳定。 发布新问题、但将 TPS54240作为有问题的器件。 这会将其分配给适当的团队。