This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:来自控制器的栅极-源极波形

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898966/ucc24612-gate---source-waveform-from-controller

器件型号:UCC24612

当功能方框图显示由于线性稳压器而导致的最高电压为9.5V 时、SIMPLIS 仿真中的栅极-源极电压为什么大于20V?

SIMPLIS 为何无法使用 UCC24612完成 POP 分析?  我收到一条错误消息、表示 UCC24612内部的 C10存在问题。

有关详细信息、请参阅随附的 PowerPoint。

谢谢!e2e.ti.com/.../Errors-with-UCC24612-Simulation.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您关注 UCC24612 SR 控制器。

    栅极驱动器从 IC 内部的 REG 节点获取电荷、通常为9.5V。  但是、在仿真设置中、您已在 REG 滤波电容器 C3上设置了22V 的初始条件。  因此、当电荷在 许多开关周期内从 C3传输到 FET 栅极时、VG 输出最终将遵循22V 至9.5V 的 REG 电压。  我建议您将 C3的 IC 设置为8V、将 C1的 IC 设置为10V (这是您的偏置源电压)。

    POP 错误消息表示它无法找到内部电容器 C10的重复值。  我能够研究该电容、发现它是一个1pF 的计时器电容、由1uA 电流源充电至 2.2V 阈值、在比较器上、该比较器使用1欧姆晶体管对其放电。  我认为这个子电路可以实现 周期性值、但需要超过20个周期才能稳定到满足 POP 精度 标准。  可以在 POP 分析对话框中更改这些标准。  我建议您增加找到 POP 所允许的周期数、或降低重复值所需的精度、或两者兼而有之。

    此致、

    Ulrich