This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3895:UCC3895DW

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897077/ucc3895-ucc3895dw

器件型号:UCC3895

您好!

我们刚刚购买了1000件此 IC。 他们是在一家马来西亚工厂制造的、密封日期为2018年5月24日。 MSL 2是代码,我们收到这些未密封的代码,它们在哪里打开? 这些器件的生产代码为"85Z04NV"。 "85"是生产日期代码、2018年5月。 但其余的呢?  

我们之前曾尝试取消整卷 IC 的角色、并看到生产代码在代码卷中发生了变化、不是表示年份和月份的前两位数字、而是以下数字之一、因此是问题所在。

 我们以前购买过这个 IC 的整卷卷、马来西亚制作的卷和台湾制作的卷。 IC 的外观有很大差异。 台湾 IC 的成型上有一个针脚1点、印刷版中有一个 Texax 标识、而马来西亚 IC 则没有。 为什么会有这种区别?

谢谢。

此致

Carsten Bruun

技术人员

Horsodan Elektronik A/S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、卡斯滕

    我需要检查一下这个-请耐心地和我一起待几天、我会再回来的。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carsten

    我必须将这项质询转至另一个部门,他们有一项质询,内容如下。 你能得到图片吗?

    'PDC 已回复他们使用了 MSL 2拉链锁袋。

    您能否请客户向我们提供图片?"

    谢谢

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    随附两个版本的图片。

    此致

    Carsten。/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/UCC3895DWTaiwan_2D00_Malaysia.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carsten

    遗憾的是、当我尝试跟踪链接时出现错误。 最好的做法可能是直接通过电子邮件将图片发送给我、网址为 colingillmor@ti.com

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carsten

    感谢您给我发送电子邮件-我已将照片传递给我。

    我在这里的联系人要求提供一张拉链袋而不是 IC 本身的图片-您是否有机会拍摄这些袋子的图片。 根据以前的经验、您能否 通过电子邮件直接通过 colingillmor@ti.com 将图片发送给我

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carsten

    我们已决定通过电子邮件继续此主题、我将关闭此主题。 感谢您给我的 Zip-Lok (MSL2)包图片。 我已通过电子邮件回复您和我们的客户质量工程师。

    此致
    Colin