This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61193-Q1:当 SW 引脚超过最大电流时、不会触发故障

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898232/tps61193-q1-fault-will-not-be-triggered-when-sw-pin-exceeds-max-current

器件型号:TPS61193-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61193

尊敬的专家:
发现当 SW 引脚超过最大电流时不会触发故障。 由于不允许连续超过2A 限值的应用条件、tps61193是否有任何机制来防止这种情况?
BTW,How to understand OCP desced in“扩展故障检测功能”?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    根据您的描述、我有以下问题。

    • 您的 SW 电流超过2A 的持续时间是多久?
    • 您能否提供任何波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,查尔斯

    为了分离 UVLO 和 OCP、我的 Vin 分别由12V 供电、直流/直流电感器分别由4V 供电。 当此4V 缓慢降至2.5V 时、不会触发故障。 这说明引脚 SW 过流不会触发故障。

    此外、 Vin 由4V 供电、DCDC 电感器分别由12V 供电。 当此4V 降至3.95V 时、会立即触发故障。 这说明引脚 UVLO 将触发故障。

    因此无需提供波形。 期待您的回复、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    • BTW,How to understand OCP desced in“扩展故障检测功能”?

            当瞬态 SW 直流电流 超过2A 时、它将持续1.5秒、然后电流限制在1.5秒的短时间内自动增加到2.5 A。 然后总共重复3秒周期、直到热关断。

    • 为了确保 SW 直流电流超过2A、还请在输入电压缓慢降至2.5V 时提供负载电流和电感器值。 我建议您  实际测量电流。
    • 另请注意、表3中的 SW 直流电流 OCP 不包含在故障检测中。
    • 但是、如果发生 SW DC 电流 OCP、我在对您的问题的第一次答复中会描述芯片的行为。 您可以通过测量 流经电流探头的电感器电流来检查这一点。

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,查尔斯

    非常感谢!

    正如您所说、随着 VIN 降至2.5V、SW 电流肯定会降低、背光也会变暗。 不会触发 OCP、因为我的应用中没有发生过热。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    很棒! 请单击"已解决"、我将关闭此主题。