请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS56637 各位专家:
从 TPS56637的数据表中、我们提到了建议的最大输出电压为13V、如下所示。 我们想知道该规范的限制是什么? 您能否使用此器件从18V 输入输出16V 电压?
如果我们使用 TOFF_MIN 来计算 Dmax、则最大占空比约为85%:
Dmax=FSW*(1/Fsw-Toff_min)
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.