This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 询问电源开关建议

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22948, TPS22919, TPS25221, TPS2069, TPS2065

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898538/asking-for-the-power-switch-recommendation

主题中讨论的其他器件:TPS22948TPS22919TPS25221TPS2069TPS2065

大家好、

客户正在使用电源开关设计新项目

您是否会推荐 P2P 解决方案来替换以下两个部分?

  1. G517D1T11U
  2. G524B1T11U

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    欢迎使用 E2E!

    我们没有适用于这些器件的 P2P 解决方案、但有些器件提供类似功能。

    G517D1T11U 和 G524B1T11U 都是具有反向电流阻断和过流保护的器件。 TPS22948中提供了这些功能、但 TPS22948只能处理典型值为240mA 的电流。 我们还有 TPS22919、它提供短路保护、但没有反向电流阻断功能。

    客户喜欢这两款器件的关键规格是什么?

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的反馈。

    客户在 USB 端口中进行此设计以实现 OCP 保护。

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    我会将该主题重新分配给一个团队、我认为该团队的设备与您提到的设备类似。 有人很快就会回来。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    请查看 TPS25221。

    对于 G524、您能帮 我介绍一下封装吗?

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    另请查看 TPS2065和 TPS2069。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。