This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5017:在测量关断电流时 UVLO 引脚能否连接到 GND?

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899389/lm5017-can-uvlo-pin-connect-to-gnd-while-measuring-the-shutdown-current

器件型号:LM5017

数据表中显示 " 当 UVLO 引脚电压低于0.66V 时、稳压器处于低电流关断模式"。

那么,我们能否将 UVLO 连接到 GND 以测量关断电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、请考虑通过连接到 VIN 电源轨的电阻器提供的偏置电流。

    B R

    Andy