This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS794:如何使 TPS794输出1.2V

Guru**** 2390310 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS794
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898993/tps794-how-to-make-tps794-output-1-2v

器件型号:TPS794

大家好、

如何使 TPS794输出1.2V、但未介绍如何在需要1.2V 输出时配置 R1 R2和 C1。 您能帮您分享一些意见吗?

谢谢。

此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、   

    在数据表的第9页、公式2提供了 R1和 R2的计算方法、图23中的表还提供了1.8V 和3.6V 输出的两个示例。 如果您在查找信息时遇到问题、请告诉我。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    但对于1.2V 输出、Thansk`s 与 REF 相同、因此它只应输出到 FB、然后移除 R2和 C1? 我们需要您的帮助。

    谢谢。

    此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、  

    要在输出引脚上获得基准电压、只需将 FB 短接到输出、就无需在两者之间放置一个电阻器(R1)。 因此、一旦 FB 短接至 OUT、R1、R2、C1全部可以移除。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    谢谢。

    此致、Sunny