This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51604:输出驱动电流(最大值)

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899064/tps51604-output-drive-current-max

器件型号:TPS51604

您好!

 您是否具有最小电阻值?
例如、DRVL 的典型电阻电平为1.5欧姆、但没有提到最小值。

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PAN-M

    以下是最小栅极驱动电阻。  

    DRVH 拉电阻:3 Ω

    DRVH 灌电阻:0.41 Ω

    DRVL 拉电阻:0.95 Ω

    DRVL 吸入电阻:0.21 Ω

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。