This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611D:对于 BQ25611D 的 D+/D-有一些问题?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25611D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899044/bq25611d-some-questions-about-the-d-d--of-bq25611d

器件型号:BQ25611D

对 BQ25611D 的 D+/D-有疑问?

插入到 USB 的25ms 时、BQ25611D 的 D+/D-将执行什么操作?

如果 BQ25611D 只能在25ms 插入 USB 后连接到 D+/D-、

那么、25ms 的延迟是否会影响 BQ25611D 的正常运行?

插入 USB 时、BQ25611D 需要占用 D+/D-(MAX)多长时间?

4.在占用 USB 后、是否仍会在充电过程中使用 D+/D-(已拔下 USB 或软件强制配置)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ25611D 内置于 D+/D-检测中。 插入 VBUS 后、D+/D-上的25ms 延迟时间可以容忍。 检测完成后、D+/D-引脚输入处于高阻抗模式。 建议保留1.5秒、以便完成最坏情况检测。 检测完成后、D+/D- 不再被占用。