This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710-Q1:使用 BJT 电流缓冲器时、如何连接 OC 以实现去饱和、以及如何连接 CLMPI 以实现有源米勒钳位

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21710-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899337/ucc21710-q1-how-to-connect-oc-for-desaturation-and-clmpi-for-active-miller-clamp-when-bjt-current-buffer-is-used

器件型号:UCC21710-Q1

您好!

使用 BJT 电流缓冲器(如 UCC21710-Q1数据表第46页和 E2E 博文 e2e.ti.com/.../798930中所示)来增加驱动电流容量时、应如何连接两个引脚 OC 和 CLMPI 来实现去饱和和有源米勒钳位?

我们是否仍应使用数据表第41页所示的电路连接引脚 OC 以实现去饱和、并将 MOSFET 的栅极(由 BJT 电流缓冲器驱动的实际开关组件)直接连接到 CLMPI 引脚以实现有源米勒钳位?

此外、上述 E2E 帖子中的软关断电路帖子也不再可用。 您能否详细介绍如何在晶体管基极和 VEE 之间使用电阻器和电容器设计软关断?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、两个功能都是通过数据表中给出的相同连接实现的。 由于缓冲器由 OUTL 驱动(而不是直接连接到 MOSFET 栅极的 OUTL)、因此 OUTL 无法成功控制 STO 电流、除非添加了一些元件。 米勒钳位引脚 CLMPI 仍必须直接连接到 MOSFET 的栅极、以便为 VEE 提供低阻抗路径、从而防止误导通。 具有 OC 引脚的 DESAT 电路也与数据表中所示相同。  

    请参阅 产品说明书 中标题为"使用外部电流缓冲器时的更高输出电流"的部分、了解在使用外部 BJT 缓冲器时如何选择用于控制 STO 的 R 和 C 值。 此外、请参阅 此处的 XL 计算器工具 、该工具还提供了一张表、用于计算具有缓冲器的 STO 的 R/C 值以及使用 OC 保护的 DESAT 电路的电阻器。

    此致、

    Audrey

    如果我回答了您的问题、请单击绿色按钮!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Audrey、

    非常感谢您提供富有洞察力、准确和及时的回复。 非常感谢您的帮助。

    祝你度过美好的一天!

    Guanghui