This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:TPS23753A 是否支持非隔离式应用?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23750, TPS23753A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899355/tps23753a-if-tps23753a-supports-non-isolated-application

器件型号:TPS23753A

大家好、

如果 TPS23753A 支持非隔离式应用程序(如 TPS23750 ),数据表中没有找到我的数据。

谢谢。

BR

Sara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sara、  

    感谢您的提问。  

    是的、TPS23753A 可用于非隔离式应用。 您可以查看我们的 PM40355参考设计、该设计在3类非隔离式设计中使用 TPS23753A: http://www.ti.com/tool/PMP40355

    如果您想为此设计提供系统级规格(输出电压/电流、主要考虑因素:尺寸、成本、效率等)、我可能会帮助您推荐一款参考设计来满足您的系统级需求。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢!

    此致、

    Brett Colteaux

    PoE 产品营销工程师