This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3880:LM3880

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899251/lm3880-lm3880

器件型号:LM3880

在模拟 LM3880序列发生器时,我获得了这些结果,我应该在10ms 后具有三个上电序列,因为 C1的值设计如下  

EN 引脚在10ms 后根据 LM3880的数据表设置为打开。 我在数据表中找到了正确的原理图电路。 为什么我没有获得正确的结果?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    使用56uf 电容时、延迟为10s、而不是10ms

    T = 1.25*C/7uA。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我再次进行了模拟,C1 = 0.056uF,对应于 EN 电压的10ms 延迟,但由于您可以看到 EN 电压信号既未延迟,也未正确设置序列标志1,因此它应在 EN 电压设置后等待10ms。 这意味着 Flag1要释放20ms、请帮助我获取正确的序列信号  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    EN 与 VCC 一起提供 、因此违反了器件功能规范

    您能否在不进行任何修改的情况下运行默认模型来查看是否可以获得正确的输出?

    此致

    Yihe