This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25150:如何在预充电模式下检测电池充电电流

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899247/bq25150-how-to-detect-battery-charge-current-in-pre-charging-mode

器件型号:BQ25150

您好,

我想在预充电模式下读取电池充电电流。

在 BQ2554的数据表中、模板为->%ICHARGE  =(ADCDCI_ICHG*100)/0.8*65536。

但这用于快速充电电流。

PRE 中的电池充电电流= 22.5mA、FAST 中的电池充电电流= 110mA。

预至快速阈值= 3V

如果电池电压为2.8,则电流为110mA。为什么??

如何在预充电模式下检测电池充电电流??

/Akshay P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    预充电和快速充电的充电电流公式相同。 由于该值返回一个百分比、因此您应返回预充电电流设置的百分比。