大家好、
我收到了有关 TPS54202温度范围的问题。 您能支持下面的问题吗?
d/s 提到运行结温范围为125C (最大值)。 另一方面、应用手册 SPRA953C (https://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf)在"6工业和商业温度范围"部分中提到 Ta (环境温度)为85C (最大值)。 即使 Tj 小于125摄氏度、客户是否仍应保持 Ta=85摄氏度? 例如、Tj 为120°C、但 Ta 为90°C。 这是可以接受的吗?
此致、
山口
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我收到了有关 TPS54202温度范围的问题。 您能支持下面的问题吗?
d/s 提到运行结温范围为125C (最大值)。 另一方面、应用手册 SPRA953C (https://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf)在"6工业和商业温度范围"部分中提到 Ta (环境温度)为85C (最大值)。 即使 Tj 小于125摄氏度、客户是否仍应保持 Ta=85摄氏度? 例如、Tj 为120°C、但 Ta 为90°C。 这是可以接受的吗?
此致、
山口
山口山口-圣、您好!
40°C 至85°C 的环境温度范围是工业应用的标准要求、这意味着工业应用产品必须在-40°C 至85°C 的条件下正常工作。
对于 TPS54202、工作结温范围为-40°C 至125°C、这意味着 TPS54202可以在-40°C 至125°C 的结温条件下正常工作。
很明显、工业应用要求85摄氏度 Ta、而 TPS54202则不要求如此。 只要结温在-40°C 至125°C 的范围内、TPS54202就没有风险。
因此、如果 Ta 为90°C、而 Tj 为120°C、则无风险(这意味着当 Ta 为85°C 时、Tj 应约为115°C。 在实际工业应用中、它甚至更安全)。