This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS564201:将-12V 电压施加到 TPS564201会怎样

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS564201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899222/tps564201-what-if-a--12v-is-applied-to-tps564201

器件型号:TPS564201

大家好、

我的客户正在使用 TPS564201、项目处于 MP 阶段。 但在量产线的测试过程中、客户错误地将-12V 应用于 TPS564201输入、而-12V 输入持续2分钟。

因此、如果输入电压为-12V 并持续2分钟、器件是否会100%损坏、或者它可能有机会在-12V 条件下承受而不会造成任何损坏? 谢谢。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    当对输入引脚施加负电压时、应存在从 GND 到 Vin 引脚的流经内部体二极管的负电流。

    如果负电压上没有电流限制、则存在 IC 可能损坏或能够承受但其可靠性可能受到影响的风险。

    谢谢。