This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS610982:输入电容器短路故障

Guru**** 2510665 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS610982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898637/tps610982-input-capacitor-short-failure

器件型号:TPS610982

尊敬的团队:  

我的客户在其应用中使用 TPS610982。 但存在一些问题。

如果输入电容(C27、28、29)由于裂缝或其他原因而短接至 GND、这是否会对器件造成泄漏电流等损坏?

我认为、在输入短路状态下、反向电流会损坏内部开关。 你怎么看?  

谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    首先、请允许我检查在 Vin 短路时电池是否仍然连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    关于您的问题、如果只是将 VIN 接地短路、IC 不会损坏。 但恐怕电源会损坏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、  

    感谢你的答复。  

    您是否意味 着、如果 VIN 短接地、即使电池仍处于连接状态、IC 也不会损坏?  

    如果 VIN (BATTERY)在运行期间突然短接至 GND、我担心反向电流会造成损坏。 请告诉我您的意见。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    一旦检测到反向电流、高侧 FET 将关闭。 如果 Vout 大幅下降、转换器将禁用、所有 FET 都会关闭。 没有反向电流路由。 泄漏电流很小、不会损坏 IC。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、  

    感谢你的帮助。  

    为了澄清问题、

    "如果 Vout 大幅下降、转换器将禁用、并且所有 FET 都关闭。"

    => Vout 压降??、您是指 Vin 压降吗? 接 地短路导致的。 对吗?

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    如果 Vin 对地短路、则无法再为负载供电。 因此、Vout 将下降、并导致 IC 恢复启动。 (抱歉、我之前不应该将其称为禁用)

    是否有用于输出电压的电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、  

    Vout 没有额外的电源。 只有连接了 Vin (VBAT)的电池。  

    感谢您的意见。  客户想知道 Vin 是否接地短路可能会导致 IC 损坏(泄漏电流)、您的回复很有帮助。   我将按以下方式回复客户。  

    "如果仅将 VIN 接地短路、IC 不会损坏。 但恐怕电源会损坏。  

    谢谢你。