This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381-Q1:如何关断充电器泵

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65381-Q1, TPS65381A-Q1, TPS65381EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897850/tps65381-q1-how-to-shutdown-the-charger-pump

器件型号:TPS65381-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS65381A-Q1TPS65381EVM

大家好、

TPS65381-Q1用于客户的项目。 它们有多个 EMI 问题。 客户希望关闭充电器泵以提高 EMI 性能。

但当从电路板上移除电容器时、器件会停止工作。 您能帮助我们找到一种关闭充电器泵的方法吗? 谢谢。

 

BR

郭松珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Songzhen、

    电荷泵不能手动启用/禁用。 如数据表的第5.3.6节所述、设置 CP_OV 后、电荷泵会自动关闭。 当 VCP 高于 (VBAT + 12V)时、通常会设置 CP_OV。  

    移除 CP1和 CP2之间的电容器将禁用电荷泵、但也会导致内部 VDD6 FET 没有过驱电压、从而导致 VMON 检测到欠压情况。

    请确认您的客户是否遵循 TPS65381-Q1和 TPS65381A-Q1设计检查清单(http://www.ti.com/lit/an/slva611a/slva611a.pdf)?)

    此致、
    伊凡  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    非常感谢您的反馈。

    我已经与客户确认了检查清单、他们遵循了检查清单。 您能否与客户共享 TPS65381EVM 的布局文件(项目文件)?

    对于此类应用、是否有任何其他器件建议、即没有充电器泵?

    如果此文件是 NDA 文件、请将其发送给我 我将与客户检查 NDA。 谢谢。

    BR

    郭松珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,团队

    您能否 为客户提供 TPS65381EVM (项目文件)的布局? 谢谢。

    BR

    郭松珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 宋镇国:

    我将关闭此主题、因为我们已切换到电子邮件通信。

    此致、
    伊凡