This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:CS 通信失败

Guru**** 2529320 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893973/tps23756-cs-communication-failed

器件型号:TPS23756

您好、先生、

我的 CTM 使用 TPS23756作为 PoE 源。 启动 PoE 功能时、CS 网状端口通信失败。

我们怀疑   由于变压器的设计不合适、您是否会就此问题提出一些建议?

BR

Sara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sara、

    我可以谈谈 TPS23756的工作原理。 我无法使用数据或通信协议。 从较高层次看、如果电源路径中断了数据路径、听起来好像存在隔离问题。 无论是接地、信号路径还是某种耦合、都需要进行一些调试工作才能进行验证。

    控制斜坡的一种方法是增加输入大容量电容、这将减慢导通时间。 我建议您也使用 PHY 供应商支持系统、以便获取多个调试角度。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该主题在几周内尚未发布过帖子。 我将关闭它、但可以通过发布回复来重新打开它。 或者、您可以打开一个新线程。  
    谢谢你。

    此致、

    Michael Pahl