This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:LM3410 VFB 为低电平

Guru**** 2519640 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898930/lm3410-lm3410-vfb-is-low

器件型号:LM3410

您好!

精确 p/n:采用 MSOP-8封装并带有散热焊盘的 LM3410XMYE/NOPB。

我在使该电路按预期运行时遇到问题。  我已经检查了每个引脚之间的短路情况、这似乎是可以的。  Vin = 3V、Vf (min)= 5V、用于 LED。  目前、保护电路已被移除(R13 = 0r、D3被移除)。

我注意到、VLED 的测量值为5V (因此它将升压)、但电流消耗不正确。  如果 RFB=390m Ω、我预计 Iled=500mA。  但我看到总电流消耗为120mA、包括电路板上的所有其他电路。  因此、有些东西不能正常工作。  我在引脚5 (FB)处测量大约15mV。  我认为应该大约为200mV。  这怎么可能更低?

P3是一个2引脚跳线、现在短路了。  最后、我将使用它来验证 LED 电流。

下面是原理图的屏幕截图:

下面是电感器电压(引脚7)的示波器截图:

是否有任何有关在何处寻找电流不正确原因的指针?

James。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图像未粘贴到中。  又来了...

    电感器电流:

    原理图片段

    未安装 R15。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否测量从 IC GND 到引脚5的 fb?  您是否查看过输入电压以确保它不会下降?

    开关频率低于800KHz、也不是这样。  您的布局是否具有实心接地层?

    LED 上的接地连接是什么?  如果是散热垫、请检查它是否是隔离的。

    我在原理图上看不到任何错误。

    LED 开/关有什么作用?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当器件导通时、测量 FB 到 GND 的测量值约为15-20mV。  LED_ON/OFF 通常是静态的、但在某些情况下、它打开4秒、然后关闭4秒。  使用 MCU 的 GPIO 进行驱动、驱动时非常接近轨到轨。

    是的、顶层的所有布线。  底层为实心 GND。  中间焊盘上有5个 GND 过孔 、可将热量传递到2oz 底板、尽管目前没有太多的热量。  LED 似乎连接正确、GND 连接实际连接到 GND。

    现在、我由电流限制设置为1A 的电源供电。  刚刚尝试将电流限制设置为2A、以防需要某种程度的电流尖峰。  但同样的行为--大约需要100mA @3.5V,其中 LED 的电流应为2.5W 左右(0.5mA @ 5-7V)。

    我仔细检查了布线中的引脚排列、以确保引脚编号不会在 PCB 上弄乱、但这一切看起来都很好。

    James。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    根据原理图、LED 上有一个接地连接。  阳极和阴极未接地、这正是我要问的、GND 连接是否与其他两个连接隔离?

    您可以尝试将输入电压增大到4V 左右、以查看其行为是否不同。  您是否正在测量 LM3410输入端的电压?  电源是如何连接到电路板的?

    您是否使用示波器来测量 FB 或其他参数?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    是的、LED 上的中间连接是与部件其余部分电气隔离的散热焊盘。  现在、LED 就在电路板上、与导线焊接在一起、因此根本就没有连接中间的焊盘。  因此、我认为这不涉及这里的内容。

    我尝试将 VIN 一直提高到5V、结果没有任何真正的差异。  我想、如果电感器可能会饱和、并且更高的输入电压会降低所需的电流。  但运气不好。  是的、我将在 LM3410的输入端进行测量。  我的电源的电缆不是太长或太细、PCB 上的分布很好、对于最坏情况下的预期仅为~1A 来说、这无疑是足够好的。  但问得好。

    我已经使用示波器和万用表测量了 FB。  两者都提供了相同值的值。

    我已经确认我有我认为确实焊接的部件。 标记为 SSXB、根据数据表、它是我打算使用的 LM3410XMY。

    所连接的是 FB 节点的示波器脉冲、具有非常短的接地环路、因此不会产生额外的振铃。  这是直流耦合、因此您可以看到平均值约为23mV、但有一个非常明确的噪声模式:

    确实很奇怪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该提到的是、这是最后一个示波器屏幕截图、其中包含额定电流高达3.9A 的6.8uH 电感器(XAL4030)。  它具有比我使用的10uH 更高的额定电流、我认为无论如何这是更好的价值。  但我仍然无法获得超过100mA 的电流、FB 电压会被破坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚移除了 LED、R12和 R13、并确认 FB 节点未短接至 GND (很难使用0.39 Ω 电阻器来指示)。  然后逐个焊接回到组件上、确保没有硬短路。

    下一步是更换 LM3410。  也许我在调试期间连接或移除了 P3跳线并将电路炸了????  不确定此时还需要尝试什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    我建议关闭带宽限制器、但这不是您的问题。  我不认为电感器饱和、我检查了该部件、从快速看它似乎可以。  我可能会回去更好地查看器件、因为我以前没有使用过该电感器系列。

    最后一个波形在频率和波形上都没有意义、它应该是电流上升和下降、三角波形(尽管可以来自输出电容器)。

    您可以尝试增大电流感应电阻器值以调节低得多的电流、以查看它是否开始以正确的频率进行调节和切换。

    另一件事是 LED 发光吗?

    LED 的器件型号是多少、或者您是否有数据表?  负载可能是一个问题?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我将 LM3410换成了新器件、这更有意义。  打开 LED 会导致 VF~7.5V (这是预期的)、电源电流消耗为~1.2A (SO ~4.5W)。

    我的结论是 LM3410器件已损坏。  可能无法在 LM3410开启时动态移除跳线。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这会损坏器件、因此是用于 OVP 保护的 OVP 齐纳二极管。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    我如何证明齐纳 OVP 电路的大小正确?  Vf (max)为9V、我现在有一个12V 齐纳二极管。  当 VZ (min)= 11.4V 且电流开始在11V 反向电压下流动时、其大小似乎应该正好合适。  齐纳二极管的输入电压应高于 LED 的任何有效电压、但远低于器件的最大电压。

    这是一个很好的分析吗?

    James。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    当然、尽管您尝试防止的只是 OVP、但您可以将其移至15V 或18V 齐纳二极管。  如果在正常运行期间有任何电流流动、则会导致偏移。  这需要查看齐纳电流与电压间的关系图并考虑容差。

    此致、