This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28704:关于加密模型

Guru**** 1194850 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28704, UCC28710, UCC28700, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898723/ucc28704-about-encrypted-models

器件型号:UCC28704
主题中讨论的其他器件: UCC28710UCC28700TINA-TI

你好
我正在搜索具有 SPICE 模型或用于仿真目的的反激式控制器。
我找到了具有 pspice 模型的器件 ucc28704。 但是、当我将模型导入 TINA TI 时、它在此行$CDNENCSTART 上说"无效器件"。
当我搜索它时、我发现"$CDNENCSTART" 行与加密有关。

所以。
这是否意味着我无法在 TINA TI 中使用它。?
这些模型由谁制作?
是否有人可以为此器件提供 TINA TI 模型。

或者、有人可以建议使用具有 TINA TI 模型的 PSR 反激式控制器。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    采用 TINA-TI 模型的 PSR 反激式控制  器示例包括 UCC28700和 UCC28710。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供相关信息
    这些器件页面中有多个参考设计。
    但是、当我单击重要文档标题下的设计文档链接时、它会下载一个名为测试报告的文档、该文档除了测试图形之外没有其他内容。
    未找到完整的设计详细信息文档。
    例如 http://www.ti.com/tool/PMP30428
    为什么会发生这种情况。
    我可以从何处下载详细的设计文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有设计文件均已提供。 您还需要什么? 如果您想进行设计、可以使用 Excel 设计工具。