This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCD3138064A:将 UCD3138设计为交流/直流1000W

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899101/webench-tools-ucd3138064a-design-ucd3138-as-ac-dc-1000w

器件型号:UCD3138064A
主题中讨论的其他器件:UCD3138

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的 Gents:我仅了解 UCD3138可以设计为两相交错 PFC 或 LLC 直流/直流转换器的信息、但我想选择一个 UCD3138设计组合 PFC 电路、例如交流转直流12V/1000W。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sean、

    如果您希望将一个芯片用于两个功率级、则可以使用 UCD3138。 但存在很多隔离障碍、例如电压反馈和监控以及电流测量等。 一种常见的解决方案是使用两个小型 UCD 封装来控制初级侧和次级侧。

    此致、
    肖恩