This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46002:OV 检测功能

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LM46002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897239/lm46002-ov-detection-function

器件型号:LM46002

大家好、

 

有关 LM46002 OV 检测功能的更多详细信息,您能提供建议吗?

我们的客户正在寻找具有 OVP 功能的器件。

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    该器件具有 OVP 功能、可在达到电源正常上限阈值时关闭开关。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     

    我在数据表中看不到 OV 条件下的关断模式。

    请告诉您在哪里有描述。

     

    据我了解、LM46002具有 OV 检测功能、但仅打开 PGOOD 开关。

     

    谢谢、此致、

    米希亚基。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    数据表中未提供此功能的说明。

    但是、该功能在稳压器中。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您能否在 OVP 保护上分享时序图?

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我不确定我们是否有有关的详细信息  

    OVP 功能的时序。   

    但是、一旦输出电压达到 VpGood 高电平、然后

    在 TpGood 上升延迟后、器件应停止开关。

    在下降沿也应发生同样的情况。   

    如果此函数对您的应用至关重要、那么您就可以这么做  

    需要使用 EVM 在工作台上对其进行测试。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     

    您能否详细了解 OVP 功能的时序?

    我们的客户要求我们在数据表中描述 OVP 功能。

     

    我们的客户担心这种误导、因为数据表中没有关于 LM46002应在过压状态下关断的说明。

     

    我们非常感谢您的理解。

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们正通过直接电子邮件处理这一问题。

    我将关闭此帖子

    谢谢