This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:PMP21115:非隔离式直流/直流转换器

Guru**** 2535250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898695/tps2372-pmp21115-non-isolated-dc-dc-converter

器件型号:TPS2372

您好!

在参考设计 PMP21115中、是否可以使用非隔离式直流/直流转换器而不是隔离式直流转换器?

使用 POE 时、电源转换器拓扑的选择标准是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

     PoE 可以是非隔离式的、我们有多个非隔离式参考设计。 PMP21115设计是一种具有平稳过渡的双 PoE、这是一种比直流/直流设计更复杂的设计。  

    拓扑标准与整个系统更加相关。 通常、我们会看到反激式、降压和正向设计、因此我们的参考设计主要属于这些设计。

    拓扑取决于系统是否需要隔离、输出电压/功率级别以及成本与尺寸与效率优先级。

    如果客户认为他们的终端设备需要进行隔离以确保终端用户的安全和设备的安全、则隔离由客户决定。 通常、如果设备是人要触摸的东西(例如手机或带按钮的设备)、我们建议进行隔离。 如果天花板上的灯之类的东西在通电时无人触摸、则可以使用非隔离。 如果您不确定、我们建议使用隔离、因为这对用户和器件都更安全。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael。

    将产品机架/机箱接地端接地是否会影响 POE 操作? (假设屏蔽接地和机箱接地已连接)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    以下文件在第1.9节中详细讨论了这一点:

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师