This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:需要某种类型的隔离?

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899068/bq76920-some-type-of-isolation-needed

器件型号:BQ76920

您好!

下面是如何使用 BQ76920的简化版原理图:

由于我不需要使用 CHG/DSG 和电流测量功能、我是否可以将引脚 CHG、DSG、SRP 和 SRN 悬空、或者您是否建议使用外部下拉电阻器(例如、 1兆欧姆)?
因此、这意味着上面原理图上的 PACK-符号将直接连接到 GND (与 MCU 的 GND、BQ76920和第一节电池的 GND 相同)。
正好-对于测量、将使用锂聚合物电池的平衡器连接器、然后将负载连接到电池的主导线。 但是、由于平衡器连接器中的 GND 与作为电池主连接一部分的 GND 位于同一灌电流上、我担心某些类型的返回电流路径也会通过通过平衡器连接器的 GND 线(并会影响测量)建立。 请注意、将用于与 BQ76920通信的 MCU 也将用于控制主负载。 您是否建议在此处使用某种类型的隔离(I2C 隔离)来断开来自平衡器连接器的 GND 与通过主线缆环绕的 GND 之间的连接? -在该示例中、第一个电池和 BQ76920的 GND 将通过平衡器连接器、电路的另一部分将通过 I2C 隔离进行隔离。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dejan、

    SRP 和 SRN 是输入、应连接到 IC 的 VSS。  通常、如果您具有较长的布线路径、并且希望将大信号耦合到布线上的电阻为100欧姆、则可以直接将其路由到 VSS。  DSG 和 CHG 是输出、可保持断开状态、在器件导通时、它们将被驱动器拉低。  如果您将器件保持关断状态并担心引脚上的感应信号、则可将一个1M 下拉至 VSS。  通常不建议将输出直接短接至 VSS、因为如果软件打开引脚、它将消耗大量电流。  引脚可以安全短接、如果您选择短接引脚、软件绝不应将其打开。

    您的系统规格可能需要隔离、也可能需要隔离以控制您所描述的电流。  在低电压系统中、除非有必要、否则通常避免这种情况、因为这会增加成本和电流消耗、这在电池供电系统中是不必要的。  检查您的法规要求、但通常我希望您的 GND 连接可能电阻较低。 如果 MCU 以系统负载为基准、则 I2C 线路可由返回路径中的电流进行调制。  当可耐受时、通常允许这种方法来减小接口上的电压裕度。  如果它足够大、足以引发通信错误、则可能需要隔离。