This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:最小和最大开关频率

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898881/ucc28064a-min-and-max-switching-frequency

器件型号:UCC28064A

你好、你好。

是否可以请求 UCC28064A 的预期最小和最大开关频率? 数据表似乎没有规格。  

我们在设计要求中发现45kHz 是最低要求。 但是、如果我没有弄错、这是一个用户定义的值。 我们是否可以请求提供预期的最小和最大限制?

谢谢你。

此致、
Elisha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以查看数据表的第16页、找到最大频率设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、我是否也可以询问可实现的最小开关频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最小 Fsw 基于最大 MOSFET 导通时间。 您可以参考数据表第8页中的这些规格、并找出适合您的设计的规格。 转换器处于转换模式、因此您将能够从 IC 规格和转换器设计结果中获得最小 Fsw。