This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62135:TPS62135的热组件

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62135, TPS56339
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899139/tps62135-heat-isssues-faced-for-tps62135

器件型号:TPS62135
主题中讨论的其他器件: TPS56339

您好!

请提供帮助、因为我目前在 打开 TPS62135期间面临高温问题、所以温度会持续升高、直到降低、温度大约为120摄氏度。 以下是运行要求。

输入电压:13.5V

VOUT:(应用为 USB type C 充电器)

12V 1.5A、9V 2.0A、5V 3.0A

请帮助提供有关降低热量所需的设计改进建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电极、

    您会指出 Vout 为5V、9V 或12V。 但是、您的电阻器 FB 分压器的输出电压为5.13V。  我在您的原理图上没有看到输出电容器。  可以提供吗?  

    标题中重复了 TPS56339文章、但原理图适用于 TPS62135。  我应该删除该帖子吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    是的、您可以关闭重复的线程。 您能给我提供您的电子邮件吗、以便我可以与您分享完整的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电极、

    J (dash) tucker (at) ti (dot) com

    由于我们要使这个偏离线、我将关闭这个线程。