This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:关于 QVFF 电平(电路)

Guru**** 2539770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898849/ucc28070-about-qvff-levels-circuit

器件型号:UCC28070

大家好、

 

对于 QVFF 电平(电路)、我们有两个问题。

 

[第1季度]

我们了解 QVFF 电平会因 VINAC 峰值而变化。

当 QVFF 电平被改变(从2级改为1级)时、是否会发生任何问题(例如、开关停止等)?

 

[第2季度]

如果我们缓慢地更改“VIN”(“从85VAC 到265VAC”或“从265VAC 到85VAC”),

QVFF 电平的变化是否会对 UCC28070运行产生不利影响(例如、开关停止等)?

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    QVFF 表的更新不会对 UCC28070器件的运行造成任何中断。此更新也不会受到85VAC 至265VAC 输入电压缓慢变化的影响。

    数据表第20页的第7.3.10节介绍了 QVFF 的运行及其相对于连续 VFF 系统的优势。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter-San、

    感谢您的快速回复。

    我非常感谢你的合作。

    此致、

    隐藏