This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:用于24V 交流输入

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28056
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894934/ucc28056-for-24v-ac-input

器件型号:UCC28056

您好、E2E、

我们的客户正在考虑将 UCC28056用于24V-AC 输入电源。 TI 是否有类似的使用先例? 或者、TI 能否向我们介绍其他推荐的器件?

大纲如下;
:24V 交流输入为次级侧,最终输出功率为35V-DC/8A_max
:成分[24C-AC]->[理想 FET 电桥(LM746770*4)]->[PFC (UCC28xxx)]->[DC/DC->35V]

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指24VAC 输入的 PFC 吗? 您能描述一下您的输入交流电压和输出直流电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附的文件是客户的想法、我认为它可以正常工作。 但我并不相信,所以请告诉我你的建议。

    B.R

    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它的概念应该是好的。 但是、由于电压较低、同一功率的电流将变为高电平。 即使接近1 PF、其功率损耗也会很高。 此外、对于高电流、尺寸可能会变大。 不确定这是不是值得尝试的想法。 但理论上 、这个想法是可行的。 最好了解这个想法的好处。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、负载是否需要能量保持、如果需要、其 PFC 电容将会很高。 简而言之、您可能会问您的客户为什么 要继续这样做。 IC 应该可以 通过 高 功率损耗和 更大的 PFC 大容量电容器实现外观控制、这可能会形成 笨重的设计。 AC100至 AC24的频率是多少? 如果是50至60Hz、则变压器 将与  具有高开关频率的变压器相比"巨大"。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    交流频率为50/60Hz、来自一般交流输入电压。

    如果您是设计人员、您将为 PFC 选择 DCM (QRM)或 CCM?  请告诉我您的意见。

    此致、
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将需要尝试每种方法来查看哪种方法更好、以及您定义的内容。 由於我不明白这种想法有甚麽好处,所以我不能提出我的意见,因为要先订定一些准则,然后才会订定最理想的准则。

    您需要告诉我该设计想要实现的好处、以便了解哪些是最佳或更好的折衷方案。

    我认为这个想法体积大、重量大、成本高、功率损耗大。 您需要先询问您为什么需要这样的设计、然后再向他人征求意见。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我更改提问的词语。
    您是否知道 TI 解决方案能够在交流- 24V 输入下运行的 PFC 控制器?

    此致、
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我们从未有 过这样的应用程序、也无法评论。 您需要进行研究才能获得自己的解决方案。