This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8863EVM:LP8863EVM |硬件兼容性|如何使用 I2C 进行配置/通信。

Guru**** 2469430 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UH928QEVM, LP8863EVM, LP8863-Q1, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899202/lp8863evm-lp8863evm-hw-compatibility-how-to-configure-communicate-using-i2c

器件型号:LP8863EVM
主题中讨论的其他器件:DS90UH928QEVMLP8863-Q1USB2ANY

尊敬的 TI 专家:

我计划将2个 TI EVM 用于我的内部 POC 项目。

 DS90UH928QEVM

 LP8863EVM  

下面是按硬件设置的方框图。

这里 Harman Cockpit h/w 将使用 Android 9运行,而显示面板是 Innolux 的,因此为了连接和控制它的显示背光,我遇到 了 LP8863EVM。  

我的查询是

该 EVM 是否可用于我的项目。

2.我们是否可以使用"Harman Cockpit H/w"通过连接 LP8863EVM 来控制显示亮度。

任何建议都将不胜感激。    

 

此致、

Arvind Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arvind:

    我不熟悉 Linux 内核和 "Harman Cockpit H/w"。 让我检查一下我是否正确理解了您的问题 。

    • 是否要根据 Innolux Display 生成的命令控制 LP8863-Q1的亮度?  

    我已向我的团队核实、我们没有 适用于 Linux 内核的软件驱动程序或 SDK、唯一的来源是您可以从网站下载的 GUI。

    我临时向您提供以下建议。

    • USB2ANY+LP8863-Q1、而 USB2ANY 是一款接口适配器、旨在允许器件通过 USB 连接来控制 EVM。 您需要做的是在 Linux 内核中为 USB2ANY 编写代码。 您可以 在此链接中找到有关 USB2ANY的详细信息。 本常见问题解答中的 Q3 也 可能对您有所帮助。
    • 您还可以将与 系统中更熟悉的 USB2ANY 类似的适配器用于实现此目的。
    • 尝试使用您的系统生成 PWM 信号、并根据 Linux 内核的命令生成 PWM 的占空比。 LP8863-Q1的 PWM 引脚可用于控制 LED 的亮度。
    • 使用 DSP、MCU、FPGA、CPLD 或处理器通过 SPI 或 I2C 直接与 LP8863-Q1通信、并更改系统信息。

    希望这对您有所帮助。