This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:电机调节期间的反向电流

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898512/lm5069-reverse-current-during-motor-regen

器件型号:LM5069

您好!

我将按照应用手册的建议使用该器件、但有关反向电流的信息不清楚。

在反向电流期间、源极电压会高于栅极(或足以关断 MOSFET)。

因此、反向电流将在较短的时间内流经 MOSFET 体二极管、直到漏极电压(Vin)等于(一个二极管压降更小)源极、从而再次导通 MOSFET。

是否会导致任何问题。

我的应用中的热插拔电路位于电机和负载突降之间、当电机处于 REGEN 模式时、电流反向流动。

谢谢你

Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siva、

    如果 LM5069保持启用状态、则外部 MOSFET 保持完全增强状态、并允许反向电流从源极流向漏极。 您必须确保输入能够吸收能量(即足够的电容或具有灌电流能力的电源)。 请告诉我是否不清楚。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

     

    感谢您提供信息。

     

    是的、我们使用负载突降来转储该能量。

     

    即使源极电压高于栅极电压、MOSFET 仍保持导通状态的方式也是如此。

     

    您的意思是、正如我提到过的、体二极管会使 Vin 变为高电平、因此请将 Vgs 保持在偏置区域。

     

    此致

     

     

    Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siva、

    在这种情况下、漏极电压跟随源极电压(通过体二极管或 MOSFET 通道、如果 MOSFET 已经处于导通状态)。 除非控制器看到 OV、UV 故障、否则控制器始终将 Vin+12V 处的栅极电势偏置。

    您可以使用仿真工具来验证 http://www.ti.com/product/LM5069/toolssoftware

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您提供信息。

    这些 TINA 模型在 LTSpice 中是否正常工作。

    此致

    Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siva、

    您可以在 LTSpice 中使用未加密的 PSpice 模型。

    我已向您发送私人邮件。  请联系我进行同样的操作。  

    此致、Rakesh