This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8863EVM:LP8863EVM | Linux 内核支持|如何使用 I2C 进行配置/通信。

Guru**** 2813435 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8863EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899188/lp8863evm-lp8863evm-linux-kernel-support-how-to-configure-communicate-using-i2c

器件型号:LP8863EVM

尊敬的 TI 团队:

我正在进行内部 POC、其中我考虑使用 LP8863EVM 来控制显示屏的亮度。  

我可以看到有一个软件"setup_LP8863_EVM_1.0.0"可用于配置它。  

但我的要求是在打开显示屏电源并运行显示屏时控制显示屏亮度。 我的主机正在运行 Linux 内核4.14。  

您能不能建议我如何实现它。  

任何建议都将不胜感激。

谢谢、

Arvind Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arvind:

    您发布了与此类似的另一个线程、我将在另一个线程中回复您。