This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62866:TPS628660BYCG 样片

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62866

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899040/tps62866-tps628660bycg-sample

器件型号:TPS62866

大家好、

我的客户 在其 SCH 中设计 TPS628660BYCG、但我无法在 TI 商店中应用样片、并且此器件仍处于预发布状态。

1.样本何时准备好应用?

2. MP 计划是什么?

这是一个出现的情况、如果我们无法提供上述计划、或者样片/MP 计划无法满足客户项目的计划、那么 R&D 将选择竞争对手的解决方案。 请快速回答此问题、因为研发部门必须在本周五之前做出最终决定。

此外、还有两个问题需要团队的评论。

1.电源正常是低电平有效的、PG 引脚输出在提供 VIN 后立即变为高电平、对吧?

2.启用此部件后,为什么 PG 会在 Vout 建立之前下降到低电平一段时间?

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent、

    我将通过电子邮件直接与您联系、以进一步讨论采样日期。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent、

    关于 PG 波形、可探测该波形的引脚称为 VSET/PG/。

    VSET 允许客户通过填充特定的电阻器值将输出电压设置为特定值。 (请参阅数据表的表1中的详细信息)。

    启动前的情况是、电流通过 R1从 VSET 发送到 GND。

    由此产生的电压将确保 TPS62866正确读取外部电阻器以设置正确的输出电压、使用两个电流电平来双击该值并确保提供正确的输出电压。

    您在 PG 波形上看到的是这种行为、两个电压电平由用于读取的两个电流电平引起。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian