主题中讨论的其他器件: BQ76940
我正在尝试设计一个为电池组充电的系统。
电池组由~75节 AGZnO 化学电池组成、满时电压为2.1V、空时电压为0V。
电池组应使用专用电池充电器、根据可用电池电压、使用10A 或5A 为其充电。 使用 RS232控制电池充电电流。 蓄电池充电器仅在需要充电时激活。
我正在考虑使用 TI 电池监控器 BQ76PL455A、BQ76940。
为了控制电池充电、我将使用具有以太网控制接口的 MSP432。
控制接口应始终开启。
我只需要知道每个电池的电压。
电池组应可更换、即使电池电量为空(0伏)、我也希望能够进行测量。
我对这些 BMS IC 的电源输入感到困惑。 数据表中显示的"TOP"引脚、应在 BMS 内的每个电池组中设置最高正电压。
我的解释是、当电池完全空并且充电器未激活、未通电时、我无法测量电池电压、因为顶部引脚电压为0V。
我希望能够在充电时测量电池电压、而在充电器关闭时不充电。
是否有办法使用外部电源为堆叠式 BMS 供电?
在第6.3节中、说明 Vtop 可能介于12V 和79.2V 之间。 但 Vsense16 =顶部。 我的理解意味着 BMS 的电源也是电池组。 如果电池是空的或者没有安装的电池、我也看不到0V 或者没有电池。
我要附上我正在考虑的系统的方框图。
如果您能帮我、我会很高兴。