This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700-Q1:LM74700-Q1的应用评估

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM74700-Q1, LM5060, LM5060-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899025/lm74700-q1-application-evaluation-for-lm74700-q1

器件型号:LM74700-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5060LM5060-Q1

大家好、

LM74700-Q1正在客户端进行评估。 但这不是常规应用场景、下面是简单的原理图:

您能为我们评估一下吗? 谢谢。

BR

郭松珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    LM74700-Q1无法以上述共享方向驱动 MOSFET。

    这是因为、MOSFET 通过将阳极与栅极引脚短接而关断。 现在阳极将为漏极并将漏极短接至栅极,这意味着使用使能引脚关断 MOSFET 时不会完全关断。

    LM5060更适合这种情况。

    您可以查看 LM5060-Q1吗?

    此致、

    Kari。