This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3525A:关于 RT、CT 和 RD

Guru**** 2811945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898303/uc3525a-regarding-rt-ct-and-rd

器件型号:UC3525A

大家好、

您能向客户推荐以下查询吗?

1.图1中 CT 0.1uF 处的充电时间为何比 CT 0.02uF 处的充电时间长?
CT 的数量似乎越来越小、充电时间也越来越长。

2.充电时间是多少?
-客户应从图1中考虑什么?
-充电时间是开关频率看起来不同、因为开关频率由公式 f = 1/CT (0.7RT + 3)提供
是否是 CT 充满电之前的时间?

关于图2
客户可以从图2中找到什么?
当客户配置 RD = 100欧姆时,死区时间需要多长时间?

4.如果使用 SYNC,您能提供该行为吗?
客户希望了解内部时钟和外部时钟之间的关系。

谢谢、此致、
米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Machiaki、

    1./ 在图1中应该是一个写入错误、它是0.1uf 而不是0.01uf。  使用相同的 RT、更大的 CT、更长的充电器时间。  

    2./图1是充电时间、而不是开关周期、开关周期应是充电时间和放电时间的总和。     公式 f = 1/CT (0.7RT +第3方)可用于 近似计算频率。

    3./根据图2、如果定义了 CT、则我们可以配置 RD 以获得所需的死区时间(放电时间)。

    4./如果使用同步、SYNC 信号将强制提前到达内部放电阈值。  允许 PWM 以 RT、CT 和 RD 设置的频率运行、直到出现 SYNC 脉冲。 通常、必须将自由频率设置为比同步脉冲更低的频率、通常为15%。

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng:

    您能不能建议我们如何看到图1?

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    该器件使用外部电阻器设置外部电容器的充电电流、从而确定振荡器频率。  kΩ kΩ 将计时电阻器值从2k Ω 更改为150k Ω、并将计时电容器值从0.001uF 更改为0.01uF。 有关设置充电时间(振荡器频率)的组件值、请参阅图1。 和请 Ω 图2、了解用于设置放电时间(死区时间)的死区时间电阻器值以及0至500 μ s 的死区时间电阻器值。

    由于电阻器以更精确的增量提供、通常为1%、电容器仅以5%的精度提供、 因此首先选择最接近的电容器值、然后 根据图1和图2选择接下来的计时电阻器值可能更实用。

    此致、

    Teng   

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng:

     

    您能不能建议为什么由于 CT 较小而充电时间较长?

     

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    随着 CT 的增加、充电时间应更大。

    图1中有一个错误、请交换0.01 μ F 和0.1 μ F 的位置。

    此致、

    Teng