This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM53602:输出电压为1.1V 或1.2V

Guru**** 2511005 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM53602, TPSM53603, TPSM53602EVM, TPSM82822, TPS82085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895593/tpsm53602-output-voltage-1-1v-or-1-2v

器件型号:TPSM53602
主题中讨论的其他器件: TPSM53603TPSM82822TPS82085

大家好、

我在以下配置中获得 WEBENCH 警报:
输入电压4.1V -5.5V
输出电压1.2V (或1.1V)
输出电流为1A
WEBENCH 电源设计器报告:TPSM53602器件在 PFM 模式下运行时可能不稳定

当 Iout = 2A 时:我收到无法创建设计的 WEBENCH 消息:
您的首选设备不适用于您选择的输入。
由于相位裕度小于35或大于120、此设计不稳定。

但根据数据表、该配置应该起作用、对吧?

(使用 TPSM53603、我会收到相同的消息)

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dieter、

    该数据表使用 EVM 针对5V 输入/1V 输出进行实验室测量。 在您的设计条件下、您的运行电压介于4.1V - 5V 之间。 如果您将 Vin_min 和 Vin_max 更改为5V - 5.5V、仿真将以稳定的设计收敛。 同样、这些仿真基于计算值和理论值。

    我建议您使用 TPSM53602EVM 并针对您的应用进行测试。 结果可能是、在如此低的输出电压下、您将具有较大的输出电容、这将导致较低的穿越频率和低于标准45-50的 PM。  

    TPSM82822和 TPSM82084是可满足您要求的备选电源模块。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我们使用 TPS82085开始我们的设计

    谢谢、此致

    电表