This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5035:LM5035用于100V 输入电压电源,HO 端口是否损坏?

Guru**** 2520250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898126/lm5035-lm5035-is-used-for-100v-vin-power-supply-will-the-ho-port-be-damaged

器件型号:LM5035

你好
我看到 LM5035 HO 端口的耐受电压为105V。

?电源输入电压为100V 且 PWM 驱动电压为10V、则 HO 端口的最大电压将达到110V、是否会损坏 HO 端口

那么、如何使用 LM5035在输入电压为100V 时确保 PWM 驱动电压达到10V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 

    是的、您回答正确。
    数据表的绝对最大额定值表中列出了高侧栅极驱动器输出的最大额定值

    HB 引脚的额定电压为118V  

    HS 的额定电压为105V

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你