This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850-Q1:/reser 和/WD 连接在一起

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3813-Q1, TPS3850-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895945/tps3850-q1-reser-and-wd-tie-together

器件型号:TPS3850-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS3813-Q1

大家好、

当发生 OV/UV 或看门狗超时错误时、我想将/RESET 和/WD 绑定在一起、使 MCU 处于复位状态。

使用这些功能是否存在任何问题?

如果可能、上拉电阻值应与我单独使用这些引脚相同、因为/WD 在高阻抗状态下、而/RESET 为低电平、对吧?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    您是否了解过将这些功能组合到单个复位输出中的 TPS3813-Q1等器件?

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    谢谢你。 我将对此进行研究。

    但 TPS3850-Q1的运行情况如何呢?

    在此用例中是否可以使用 TPS3850-Q1?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    我认为、通过在这里连接两个等效的上拉电阻器、它仍然应该按预期运行。 但是、数据表中不保证这种用例。 必须对其进行测试。

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

     当/RESET 被拉至低电平时/WD 处于高阻抗状态、我认为上拉电阻器仅需要1、对吧?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinji、

    是的、抱歉、我是说两个电源轨连接到一个上拉电阻器。

    谢谢、
    Abhinav。