This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2525A:由微控制器同步

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2525A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897867/uc2525a-syncronization-by-microcontroller

器件型号:UC2525A

我想将4个卡与 UC2525A 并行工作。

我想使用微控制器生成时钟(大约40KHz)并将其连接到4个板。

该时钟是否应连接到 UC2525A 的 SYNC 引脚?

如何使用 RT、CT、放电引脚?

如何管理每张卡的死区时间?

是否有其他解决方案可将4个卡与微控制器同步?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    请参阅以下文章、了解如何同步多个控制器。

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/130842/522755?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=uc3525#522755

    但愿这对您有所帮助。

    在 Rt、CT 和死区时间设置方面、我建议在您的所有控制器上设置相同的设置。

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我理解正确、会发生以下情况:
    -我使用微控制器生成 F 频率。 占空比很重要吗?
    -我将此 F 频率连接到每个器件的 SYNC 引脚。
    -我使用每个器件的 RT-CT-DISHARGE 引脚来获得0.9F 频率和所需的死区时间。

    这样、它们都是同步工作的

    因此,也可以使用微控制器进行频率抖动。