This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:BQstudio 显示不兼容

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896276/bq28z610-bqstudio-shows-not-compatible

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

例如、我使用 BQ Studio (1.3.86)和 EV2300连接 BQ28Z610。

2节电池、8.4V 直流电源。

Auto Detected Device (自动检测设备)显示无。 如果手动选择目标、它会告诉我:检测到的设备与此应用程序不兼容! 某些操作可能会导致器件永久失去通信并进入不可恢复的状态。 如果我单击"OK"并继续、可以读回我的电池电压、但当我尝试更改寄存器值时、显示目标无 ACK。 我尝试使用 TI EVK 和我自己的板、同样的问题。

我是否错过了任何东西? 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要唤醒 EVM 上的 BQ28z610器件。 在启动 bqStudio 之前、按下 EVM 上的按钮。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andy、我会尝试一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好、我使用的是 BQ28Z610的另一版本、并且问题得到了解决、谢谢。