This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54821:OVP 值

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898343/tps54821-value-of-ovp

器件型号:TPS54821

你(们)好

我们的客户希望了解 OVP 的价值

我在数据表中找不到 OVP 的值。

电路规格如下所示

Vin = 12V

Vout = 3.3V

Iout = 4.83A

 OVP 的价值是什么、我想向客人推荐。

请说明如何了解 OVP 的价值、或者 我是否可以提供参考信息?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们将在这两天内进行检查并向您提供反馈。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy,通常为106%*Vref。

    裕昌