This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:电感器选择

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2596, TPS560430, LMR33610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898651/lm2596-inductor-selection

器件型号:LM2596
主题中讨论的其他器件: TPS560430LMR33610

大家好、团队成员!

我从客户那里得到了有关电感器选择的问题。

如果电流低于0.6A、您能否告诉我如何选择电感器?

在本参考设计中、电源线的输入电压为24V 至5V 输出电压/0.2A。

WEBENCH 建议该产品线使用330uH。 但是、如果您的团队在电感器选择方面有任何建议、我将不胜感激。

此致、

小岛上的 Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队、

    很抱歉再次发布。 但是、您能不能再多说一件有关电感器选择的事情吗?

    在 DS Figure8、L38部分。 电感器将为68uH/3.1A。

    我假设由于裕度而选择了电流值3.1A。

    在负载电流较低的情况下、是否可以使用电流值较低的电感器?

    客户会尝试将68uH/2.5A 导线用于1.67A 线路。

    此致、

    小岛上的 Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    请按照数据表上的说明选择电感器、因为电感器和 Cout 值对于环路稳定性至关重要。

    LM2596在0.2A 负载电流下性能超大、即使负载为0.2A、电感器也需要高饱和电流才能与3A 转换器配合使用。

    客户可以尝试最新的 LMR33610或 TPS560430吗?  

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy–San、您好!

    感谢你的答复。 LM25525的电感器选择部分与最新器件不同...

    DS 表示应从 DS 中不包含低于0.6A 的指标中选择电感值。

    我知道该器件非常旧、我们有更好的器件、但如果您能提供一些相关建议、我将不胜感激。

    还感谢您推荐这些器件。

    我将直接向您发送一封电子邮件、以说明客户的情况。

    此致、

    小岛上的 Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    请根据0.6A 负载电流选择电感器。

    如果基于0.2A 负载电流的设计电感器、其负载条件可能是0.6A 负载条件的三倍、那么过大的电感器将导致环路稳定性问题。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy San、

    感谢您的回复!

    我将告诉客户参考图中的0.6A 点。

    此致、

    小岛上的 Kazuki