请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2051B 当将5VDC 施加到其输出端且器件未通电时、TPS2051B 是否可能损坏? 我对 TPS2051B 本身的电源转换感到好奇、不仅是在输出上、而且在电源上。 是否有任何特定情况会给器件造成损坏的工作条件?
我知道、TPS2051B 在输出施加5VDC 的情况下可能会也可能不会阻止反向电流(具体取决于使能引脚)。 但是、这不是该应用的问题。
谢谢!